请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 工具与软件:
您好!
我们测得 BQ76952 IC 在我们的设计中消耗大约7mA 的静态电流(下图中)。 有趣的是、当我们将 BREG 引脚悬空(通过移除 R96)时、静态电流会降至约2mA。 但是、如果未使用 REGIN 和 BREG、数据表建议将 BREG 引脚接地。
您是否了解发生这种情况的原因、以及如果 BREG 引脚未使用、是否存在任何相关的风险?
此致!
Zaya