This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700D-Q1:当 LM5051和 LM74700处于禁用状态时、GATE 引脚是否悬空?

Guru**** 2502705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438578/lm74700d-q1-is-gate-pin-floating-while-lm5051-and-lm74700-are-in-disable-state

器件型号:LM74700D-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5051

工具与软件:

你好的支持团队  

我的客户 目前遇到一个难题。 当 LM5051和 LM74700处于禁用状态时、GATE 引脚是否悬空?
由于他们可能需要使用 MCU 来控制 MOS、因此需要将 ORing FET IC 栅极引脚设置为悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红光、

    当 EN 为低电平时、GATE 引脚在内部为 ANODE 引脚。

    此致、

    Shiven Dhir