请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5045 工具与软件:
I 根据方程式 UVLO (6)和 OVP (7)计算了 UVLO 和 OVP 的阈值。
我认为有一些问题:
UVLO:
在等式(6)中、计算 R2值时出错。 我认为在公式中应该有 Vpwr、而不是 Vpwr_off。 如果我更改公式、其值将与示例相匹配。
您能检查一下吗?
OVP:
功能方框图与图23"基本 OVP 配置"不匹配。 比较器引脚+和-交换。
如果将示例中的值相加、可以计算出 Vpwr 为82.583V、Vhys 为2V、因此回退电压为80.583V。
请检查两个计算结果并提供正确的计算结果。