This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5861T:如何使用 VIO_EN 引脚

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437372/lp5861t-how-to-use-vio_en-pin

器件型号:LP5861T

工具与软件:

大家好、团队成员:

请告诉我如何使用 VIO_EN 引脚。

根据数据表、VIO_EN 可以连接 VIO 电源或 GPIO。

连接到 VIO 电源时器件的行为是怎样的?

器件在连接到 GPIO 时的行为是怎样的?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以将该引脚理解为外部 EN 引脚。

    连接到 VIO 电源时、该器件会直接跳过关断模式至待机模式。

    连接到 GPIO 时、可以控制 GPIO 输出以使器件进入关断模式或待机模式。 然后、您可以在关断模式下获得最低静态电流。

    BR、Jared