This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:关断时会发生 VOUT 泄漏

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436107/tps22810-vout-leakage-when-off

器件型号:TPS22810

工具与软件:

当 EN=0并且向 VOUT 施加外部电压时、我看到 VOUT 发生意外的接地泄漏。

具体而言:

当 VIN=12V、EN=0V、VOUT =10V (在外部施加)、QOD、CT 未连接时。

在这种情况下、我看到通过 VOUT 流向 GND 的泄漏电流为~137uA。 这是意外情况、因为输出 FET 应完全关闭且 VIN > VOUT。 我在数据表中看不到它的规格。

我发现这个问题以前在论坛上提出过、但没有得到令人满意的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    这是由于器件的内部工作造成的。 在关闭状态期间、对于主 PassFET、标注的 FET 会驱动 VGS = 0、而对于主 PassFET 的栅极、我们也可以使用无源下拉。 该电阻器提供 从 Vout 到 GND ~100uA 周围漏电的路径。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 如果在数据表中对这一点进行说明/指定会很好、因为我不会选择此器件、现在需要重新设计。