主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、EV2400、 BQ27Z746
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
感谢您的支持。
我们的一位客户遇到了 BQ27Z746EVM-047问题。
他尝试将其用于 锂离子电池电量监测计 IC。
他 连接了专用控制器 EV2400 (与锂离子电池(Panasonic NCR18650GA)同时购买)、并使用 BqStudio 应用软件对其进行操作。

但经过10小时后、 在某个时刻、当没有负载时、电流表突然显示-32767mA。
之后、它就无法充电或放电。
-当校准电流时,BqStudio 应用程序在最后崩溃
e2e.ti.com/.../_AD30E330EA30D630EC30FC30B730E730F33042666E300D4E77510854_.mp4
他 再次获得了另一个板 BQ27Z746EVM-047。 但同样失败了。
他使用它错了吗? 或者需要设置或更新?
您能提供一些建议吗?
感谢您的耐心。
此致、
高志
T4762224