This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:启动和电源轨#1启动时间

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437477/ucd90160-boot-up-and-rail-1-startup-time

器件型号:UCD90160

工具与软件:

您好!

当施加 Vin = 3.3V 时、UCD90160需要多长时间才能自我启动/配置?

对于我们的设计、电源轨#1没有相关性、应在 UCD90160芯片通电并准备就绪后立即启动。

然而在一个电路板上、我们看到电源轨在20ms 之后出现、而在另外一个电路板上、电源轨为160ms。  

考虑到两个电路板均已使用相同的 UCD 映像进行编程、采用这两个不同的启动时间的原因是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    启动时间可能会有所不同、具体取决于您的配置和环境。 复位后、从 NVM 到 RAM 的器件加载配置、初始化变量、如果配置如此、则打开电源轨、监控电源轨(电压、电流、温度)是否存在故障、如果发生故障、则处理故障、如果存在任何故障、则将故障记录到故障日志中=>时序不同。

    此致

    Anne NGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCD 芯片从提供3.3V 到配置的启动时间应为标准时间、数据表是否包含此信息?

    对于我们的配置电源轨#1没有任何相关性、但我们看到两个电路板之间存在20ms 与160ms 加电时间的差异。

    上述答案似乎过于笼统。

    似乎还有其他线程与此延迟主题相关联:
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/425547/ucd90160-turn_on-delay-is-not-correct/1520514?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCD90160%2525252520delay#1520514

    您能否验证一下这是否与此相关、在给 UCD 芯片加电后、电源轨1启用的典型时间是多久?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、E2E 与上电时序有关。 典型上电时间为20ms、有时可长达200ms。

    此致

    安妮