This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:当电池电压在多曼西后降至2.8V 以下时的 UVP 故障状态问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439778/bq2970-uvp-fault-state-issue-when-battery-voltage-drops-below-2-8v-after-dormancy

器件型号:BQ2970

工具与软件:

您好、TI 社区:

我使用的是 BQ29700单节锂离子电池保护器 IC 进入休眠状态几个月的标签设备。 在此期间、电池电压可能会降至以下 2.8V . 然而,当客户试图充电电池后,这种长期的休眠,它无法充电,我已经观察到 DOUT 引脚 保留在 A 中 低电平状态 .

问题描述:

  • 感应器长时间处于休眠状态、电池电压降至2.8V 以下。
  • 当客户稍后连接充电器时、BQ29700不会按预期退出欠压保护(UVP)状态、从而导致充电状态无响应。
  • 测量表明 DOUT 引脚 会保持低电平、从而导致无法正确恢复和重新充电。

问题:

  1. 连接充电器后、BQ29700是否应在特定条件下从此 UVP 故障状态恢复?
  2. 当电池长时间休眠时、此行为是否符合 BQ29700的任何限制或内部要求?
  3. 在这种情况下、是否有任何建议或潜在的解决方案可确保实现正确的恢复和充电行为?

非常感谢您对此事的见解和指导、因为此问题会影响客户可用性和器件可靠性。

提前感谢您的支持!

此致、
Shervin Fallahnejad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shervin、您好!

    DOUT 保持低电平是正常的、直到器件从 UVP 恢复、仍允许通过 DOUT/放 电 FET 的体二极管进行充电。 器件必须充电到迟滞以上。

    该器件还具有零伏充电功能、只要满足这些条件、该器件就能够充电。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon