请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我正在使用 BQ76952设计12节串联电池管理系统、并且希望您协助查看我的原理图以确保正确无误。

感谢您的支持!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tom、
1.由于电芯平衡和测量原因、我们建议电芯输入1、2和16始终连接到实际电芯。 该论坛链接: BQ76952为什么电芯输入1、2和16应始终连接到实际的电芯 说明了我们这么做的原因。 本 连接电池的常见问题解答 在不使用全部16个电池时如何连接电池方面也可能很有用。
2.需要注意的是、如果该器件旨在进入 SHUTDOWN 模式、则 TS2引脚应保持悬空、不用作热敏电阻。
其他一切看起来都很好。
此致、
Alexis