This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25882:如何计算器件内部的总损耗、包括充电期间流过它的电流的损耗?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438813/bq25882-how-to-calculate-the-total-loss-inside-the-device-including-the-loss-of-the-current-passing-through-it-during-charging

器件型号:BQ25882

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 BQ25882、有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我正在考虑将其用于数据表第68页中所述的典型应用连接。

在进行热设计时、我认为此器件的损耗必须不仅根据器件本身的电流消耗计算、而且还根据充电期间流经它的电流损耗计算得出。

您能否告诉我们如何计算器件内部的总损耗?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 信一:  

    充电器本质上是一个升压直流/直流转换器。 请参阅下面有关相关公式的文章。

    《了解升压功率级模式电源》

    https://www.ti.com/lit/an/slva061/slva061.pdf

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    感谢您的答复。

    我将分享您向客户提供的应用手册。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 信一:

    感谢您的答复。 该线程 目前被视为已解析。

    非常感谢、

    宁。