This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:由于误差/失调电流、学习周期充电步骤未将更新状态从04更改为05

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440632/bq27z561-r2-learning-cycle-charge-step-not-changing-update-status-from-04-to-05-due-to-error-offset-current

器件型号:BQ27Z561-R2

工具与软件:

我将按照应用手册 SLUA903 实现成功学习周期、第5节总结中的说明进行操作

充电步骤结束时、设置 Fc 位、并按照指示将电池休息:

将电芯充满电、确保设置[FC]位、并让其静置至少两个小时。 QMax
此时进行更新、Update Status 变为05。

更新状态不能变为05。  我可以看到 FG 显示的是-4mA 电流、这可以解释这种情况、但没有连接任何元件会导致放电。  我还可以看到电池电压没有下降、因此-4mA 可能出现错误/偏移。

如何纠正此失调电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    您是否在开始学习循环之前校准了电量计?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我还没有完成校准。 我想这是 TRM 的第12.2节。

    我是否需要在 EVM 或我的生产器件上执行此操作?

    谢谢

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    最好在生产器件上进行校准。

    此致、

    Adrian