请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51772 工具与软件:
我已按如下所示配置了一个使用 LM51772的电路、以获得24V/5A 的输出电压(输入电压为18~48V)。
我确认当输入电压为24V 或更高时、输出电压保持在24V。
但我发现、当输入电压从24V 逐渐降低到18V 时、输出电压也会降低。 您能告诉我原因吗? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Noh:
如果 M2 FET 损坏(对其他 MOSFET 也有效)、通常发生这种情况的原因有两个:
-过电流-我不会假设这里,除非你有一个击穿,但你也可以用热像仪来检查,如果这个设备变得非常热。
-由于开关节点处的振铃和过冲和/或下冲,可能发生过电压。
所以、您应该先检查这一点-还应检查某些组件是否发热。
我在原理图中看到您没有使用栅极电阻器。 通常需要这样做来减少振铃。
您可以尝试添加此内容-良好的起点是3.3Ohm
此致、
Stefan