This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS748A:有关 VSS 和 ISS 的最小值和最大值的问题

Guru**** 2506045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS748A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438908/tps748a-questions-about-min-and-max-of-vss-and-iss

器件型号:TPS748A

工具与软件:

您好 TI 支持。
TPS748A 数据表指出、VSS = 0.4V 且 ISS = 7.5uA、但由于我想要以更高的精度进行设计、因此我想知道 VSS 和 ISS 的最小值和最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takaoki、

    我们没有为不同 VSS 值下的 ISS 电流表征最小值/最大值。  一般来说、对于现代 LDO、我们假设影响导通的所有值(包括外部软启动电容器)都有大约20%的容差。  我建议获取适用于 TPS748A 的评估模块(EVM)、并使用实际的软启动电容器和输出负载评估导通情况。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想再问一个问题。
    用于确定软启动的计算公式中的 VSS 是否等于数据表"7.2功能方框图"中显示的0.8V_Reference?
    如果正确、我们是否应该按照数据表的"6.5电气特性"中说明的那样将 VSS 视为在0.796V 至0.804V 范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takaoki、

    我正在查看您的问题、我们会在1-2个工作日内回复您。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takaoki、

    此 E2E 主题中也提出了此问题:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1439915/tps748a-soft-start?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps748a#

    请告诉我您是否无法看到该主题、如果是、我会将相关答案复制/粘贴到该主题中。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen

    很遗憾、链接未出现。

    你可能在谈论这个线程吗?

    e2e.ti.com/.../tps748a-how-to-calculate-soft-start-time

    我读了这个答案,但有一些不自然的鲍比的解释。

    软启动应根据外部连接的电容器(CSS)达到阈值电压(VSS)所需的时间来确定、但 Bobby 的回答似乎意味着 VSS 可以发生变化。

    但是、如果 VSS 发生变化、则 TSS 的解将是无穷大的、公式也不适用。

    实际上、我使用 TPS74801A 测量了 SS 端子电压(VSS)、并确认电容器(CSS)在0.8V 完全充电。
    因此、我再次提出了这样一个问题:"VSS 的精度是否等于0.8V 的内部基准?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takaoki、

    很抱歉链接出现问题。  相关数据如下:

    VSS = 0.4V 时不计算软启动时间;VSS = 0.4V 是测量软启动电流的条件- 0.4V 是总0.8V 的一半或中间点。 软启动时间的计算标称值为0.8V。 我使用晶体管模型运行仿真进行验证、7.5uA 电流源在标称工艺条件下和室温斜升大约需要25us、然后电流源是平坦的、直到 VSS 超过0.8V。 因此、数据表中的 TSS = Css * Vss / ISS 等式近似计算、就好像电流源是方波脉冲一样。当 Css 较大时、该公式更准确、因为当总启动时间变长时、电流源的启动时间在电流源总开启时间中所占的比例较小。

    链接的线程中还有一个问题、那就是如果 SS 引脚悬空会发生什么情况。  响应如下:
    如果 SS 悬空、内部基准会过冲、输出电压会调节为高电平、直到内部基准稳定至其标称值。 从仿真结果来看、此操作似乎需要数百毫秒至秒的时间才能稳定。

    谢谢!

    Stephen