This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:TPS6594-Q1通常如何在较大的生产运行中进行编程?

Guru**** 2769895 points

Other Parts Discussed in Thread: AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441275/tps6594-q1-how-is-tps6594-q1-typically-programmed-in-larger-production-runs

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:AM69TDA4VH

工具与软件:

您好、TI 工程团队:

我们计划将 TPS6594与 TDA4VH/AM69 SoC 结合使用。 该器件的非易失性存储器(NVM)如何在大规模生产中编程? 有建议吗?

我们曾想过、在 Linux 启动(复制到 eMMC 等)已经加电的情况下、可以让 SoC 自己对 NVM 进行编程、但这显然是一个"鸡蛋"问题。 我们无法为 SoC 加电、因为 TPS6594尚未进行编程。

这是我们的第一个嵌入式 Linux 设计、如果我遗漏了一点大图、敬请原谅。

感谢您的观看、

Antonio Steiger

Duneo
UnternehmerTUM / Venture Labs Startup, Munich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    有几种不同的情况。

    如果您使用的是 TI 提供的现有通用 NVM 配置、而不是定制配置、则可以使用相关可订购器件型号(OPN)从 TI 购买预编程的器件。 例如、如果您遵循与此 https://www.ti.com/tool/TIPA-050037类似的其中一个参考 PDN 、则需要订购 TPS65941319RWERQ1 、这是用于 PDN 中所述的 NVM 配置的可订购器件型号(OPN)。  

    如果您需要自定义配置、则可以遵循可扩展 PMIC NVM 更新指南 www.ti.com/lit/pdf/slvaf93 通过 SoC 进行编程、也可以尝试联系您的 TI 销售联系人、了解是否可能安装新的 TI NVM (但这取决于批量/业务案例)、或者是否有第三方可以帮助您进行编程。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katie:

    非常感谢您的详细回答!