This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-Q1EVM-400:L2:PCB 上缺失

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440667/lm5149-q1evm-400-l2-missing-on-pcb

器件型号:LM5149-Q1EVM-400
Thread 中讨论的其他器件:LM5149-Q1

工具与软件:

尊敬的所有人:

我们即将设计48V 到30V 到高达8A (单芯片)和高达13A (双芯片、双相)的降压转换器、然后我们购买了两台 EVB...

因为、在 PCB 的第一个版本中、为了进行 EMC 测试、我们将添加用于 EMI 有源滤波器的元件。
因此、根据文档"SNVU820"中的"LM5149-Q1 EVB"和深图7-1 EVM 原理图、需要回答两个问题

1)在原理图中存在 L2共模扼流圈,但在板和在 Gerber 中没有;这是好的不一致! 为什么?

2) 2)是否必须使用 L2 (共模扼流圈)才能使 EMI 有源滤波器正常工作? 我认为这是必要的、因为 EMI 有源滤波器组件(R1、R2、R4、R5、C1、 C2、C3、C6和 C7)介于 L1和 L2之间。 有人可以排除这一点吗?

感谢您发送编修
Federico Battaglin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrico、

    该原理图为 EMI 通过设计提供参考。  完成的 EVM 上可能有也可能没有。  PCB 显示了 CM 扼流圈(L2)的位置。

    是的、将需要 CM 扼流圈以通过 CISPR25传导发射。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    感谢您的快速回复!

    首先、标准是 EN55023 B 类

    那么、我是否需要 EMI 有源滤波器?

    那么、L2是否必须是共模楔块、或者它是否足够类似于 L1?

    感谢您发送编修
    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrico、

    L2必须是 CM 扼流圈。  AEF 只是针对 DM 噪声的 DM 滤波器。  

    我认为、您上面引用的标准相当于工业规范 CISPR 32。  CISPR 25解决方案是一个很好的起点。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ciao、

    能够下载光绘文件的位置?

    是的、因为引脚 REFAGND (引脚24)似乎是在 L2之前连接的、而是在...之后连接原理图 正确的连接在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrico、

    请遵循用户指南中所示的原理图。

    后面会介绍光绘文件。

    David。