This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:DRP 参考原理图

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430326/hd3ss3220-drp-reference-schematics

器件型号:HD3SS3220
Thread 中讨论的其他器件: TUSB501

工具与软件:

大家好、团队成员:

能否支持 HD3SS3220  DRP 参考原理图? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否想问、我们是否支持为该器件创建 DRP 参考原理图?

    我认为这不是我们可以支持的东西、不过、我们 在器件数据表的第8.2节中已经有 EVM 和示例原理图、可用于帮助确定如何设置该器件。 我建议您查看以下内容:

    https://www.ti.com/tool/3220DFP-DGLEVM

    https://www.ti.com/tool/3220UFP-DGLEVM

    DFPEVM 在设置方面最接近、但是仍有一些重要的差异、例如 VBUS_DET。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    客户无法检测 USB3.0、您能否帮助确认原理图?  发送私密消息。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我可以查看我这边的原理图。 可通过 PM 发送的任何经过调整的原理图也很好。 同时:

    您是否调整了 TUSB501上的 EQ 设置? 调整这些设置可能会对信号有所帮助。

    您能将 PM 正在使用的板的布局发送给我们吗?

    USB2.0正常工作吗?

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    引脚6和引脚7的 TX 信号、
    我应该连接到主机侧的 Tx 还是 Rx?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin。

    我认为在这种情况下、应该是 TX 到 TX。 从我可以看到的情况来看、系统似乎正在向 USB-C 连接器的 TX 引脚输出信号。

    如果可能、您可以帮助用方框图来说明该系统吗? 我很难通读原理图来确定信号的确切来源以及到达何处。 如果您可以提供类似的信息、或介绍系统应用、它将帮助我确定它应该是 TX 到 TX 还是 TX 到 RX。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主机到 Type C 连接器的连接方法。 是这样吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiunpeng:

    TUSB501看起来发生了翻转。 否则、我认为这看起来是正确的。

    谢谢!

    Ryan