This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25882:是否有仿真模型

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441488/bq25882-is-there-a-simulation-model

器件型号:BQ25882

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 BQ25882、有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——问题

关于 BQ25882、是否有仿真模型?

我无法在您的网站上找到仿真模型。

ーーー μ A

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 信一:

    没有可用的模拟模型。 电池充电器 非常复杂、有许多控制环路和工作模式。  充电器行为还取决于电池特性。  进行 硬件评估会更高效。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi