This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872-Q1:PG 阈值的最小/最大容差

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441633/tps552872-q1-min-max-tolerance-of-pg-threshold

器件型号:TPS552872-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS552872

工具与软件:

嗨、团队:

TPS552872/92-Q1的 PG 阈值仅在应用和引脚说明部分中描述为95%上升和90%下降、而不在电气特性表中描述。  

您能否告知每个参数的容差(90%和95%)?  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信治:

    在与设计人员核实后、容差 约为 +/-2%。

    BRS、

    布莱斯