This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:LED052509编译器:最大映射数据值为1ffh (1111111b)

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440664/lp5569-led052509-compiler-maxmum-map-data-value-is-1ffh-111111111b

器件型号:LP5569

工具与软件:

我正在尝试使执行引擎映射到主控读取器、数据表中说这是可能的。

使用"dw 0000001000000000b" 指令时我收到上述错误消息:

第2行[错误]参数无效
[代码] dw 0000001000000000b
最大映射数据值为1ffh (1111111b)

编译器是否允许此值? 是否有支持此功能的编译器更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我不知道你在这里指的是什么。 您能详细介绍一下吗? 谢谢!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 LP5569 EVM 软件。

    如果 使用命令 dw 0000001000000000b (设置了位9)、则会显示以下错误:

    第2行[错误]参数无效
    [代码] dw 0000001000000000b
    最大映射数据值为1ffh (1111111b)

    数据表中指出、我需要使用 位[9] 以使执行引擎控制其主读取器:

    www.ti.com/.../lp5569.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    您能将您的文件发送给我吗、我将在 LP5569上尝试一下、看看我们是否能找到问题所在?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ti_5F00_example.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    感谢您的分享、我稍后会回复您。

    BR、Jared