This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59291:级联器件功能控制数据的奇怪行为

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439665/tlc59291-strange-behaviour-with-cascaded-devices-function-control-data

器件型号:TLC59291

工具与软件:

您好!

我具有4个 TLC59291级联、具有通用消隐/锁存/时钟、SOUT 按顺序连接到下一个器件。 在最后一个器件上、没有终端(SOUT 保持未连接状态)。 我的迹线不受阻抗控制、但相当短(<100mm)且时钟速度相当慢(~100kHz)。 我可以在4个显示屏之间切换显示控制数据、这显示正常、但是在尝试锁存控制数据时似乎存在奇怪的行为。 我将发送4x16b 字、并进行传输、其中每个字的7 LSB 都设置用于控制亮度。 我已经将时钟信号修改为在传输的最后一个脉冲(即第64个)上保持高电平、直到 LATCH 切换为高电平、但只有第2和第4个显示出现对这种亮度控制做出响应。 当调节7位亮度控制值时、亮度似乎也会随机发生一些变化。 我已经通过逻辑分析仪确认了传输的值是正确的、并且数据/时钟/锁存线路看起来与用于发送控制数据的时序图相匹配。

此外、我注意到、只要对 TLC59291施加电压、显示屏3和4上连接到 OUT9的 LED 就会发出微弱的光。 我已确定此引脚到地之间有大约0.9k Ω 和1.1k Ω 的电阻、但我无法确定其来源。 除了 TLC59291之外、没有其他任何设备连接到此布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    首先、从该引脚到 GND 输出不会有大约0.9k 或1.1k 的电阻。 我认为您的 IC 可能会损坏。 您能先检查一下吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    我将尝试更换 IC、但在我看来、这些 IC 被损坏的可能性不大、因为它们是从供应商处新鲜出炉的、并使用标准回流工艺进行焊接。 此外、输出数据移动/锁存似乎可以正常工作。 虽然我确实注意到数据表似乎显示了在推荐的布局中接地的散热焊盘、但原理图中没有提到或显示这一点、因此我将其保持未连接状态。 使散热焊盘悬空是否可能导致此类故障? 此外、IC 是否会因仅影响控制数据寄存器而受损?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    您的每个输出有多大的电流、您的 VLED 电源是什么以及有多少 LED 以串行方式连接到输出?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    我已将 IREF 设置为3.3k (20mA)、VLED 为5V。 我已连接所有16个输出、但在任何给定的时间平均启用的输出少于一半。 初级输出控制移位寄存器似乎按预期工作、但 OUT9上的 DIM 发光除外(如显示屏3和4所示)。 我已经注意到驱动器在全亮度(~60C)下会变热、所以当我遇到这种意外行为时、我试图用亮度控制寄存器将它们调暗。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    这很奇怪、我认为电路板上可能有一些问题。 您能给我提供一块电路板和调试工具吗? 我将在工作台上测试、看看我们是否能找到问题。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    听起来、这是一个意外而不常见的问题、因此我将把另一个带有新组件的电路板组装在一起、看看它是否也出现了相同的问题。 如果是这样、我将放一个最小的软件示例来显示 BC 寄存器的问题、并向您发送一个板以进行调试。 该板具有 USB、因此我可以整合一个简单的串行工具并焊接一些导线、以便您查看逻辑分析仪上的串行数据线。 我应该将其发送到哪个地址?

    谢谢!
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    当然可以、我的收货地址如下:

    地址: 上海市浦东新区良秀路72号3楼

    电话: +86 15201890632

    姓名:周俊杰

    BR、Jared