This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923652:静态/关断/禁用 Vin 电流(数据表不清楚)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442446/tps923652-quiescent-shutdown-disabled-vin-current-data-sheet-unclear

器件型号:TPS923652

工具与软件:

我正在设计由电池供电的器件、 并且 将从非常低的"器件被禁用"电流中受益。

 TPS923652的数据表 指出:

7.5电气特性

| ISD  | VIN 关断电流         |VIN = 12V、VEN/PWM = 0V、禁用器件  | 0.8 2.3 µA |

 来自 VIN | VIN   = 12V、VEN/PWM = 0V、器件已启用 |    2.5 mA |的| IOFF | PWM 关断静态电流

但是、数据表中没有提到"关断"或"器件禁用"来说明如何 强制器件进入该模式。

我的问题很简单: 可以强制器件进入"关断"/"器件禁用"模式、并且相关的2.3 µA  Vin 电流。 如果是、这是如何实现的?

提前感谢您、

Morten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Morten:

    当 TPS923652启用时、在长于 t_pwm_in_off (您可以在数据表中的第7.5节电气特性中找到该参数)的时间内将 EN/PWM 引脚拉至低电平将禁用器件。

    此致、

    Steven