This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C54:反激式解决方案建议

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28750, UCC28C54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442844/ucc28c54-flyback-solution-proposal

器件型号:UCC28C54
主题中讨论的其他器件:UCC28750

工具与软件:

客户正在寻找反激式解决方案: 
Vin = 36V-60V、Vout=24V/3A、6A 过流阈值、需要短路保护功能和输入 UVLO 功能(36V)。

您能帮助确定哪种解决方案更好吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28C5x 可以使用。 短路保护必须在外部设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在检查 UCC28750是否可以工作、因为它提供了短路保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28750驱动器峰值0.3A。 您的规格接近150W、因此其驱动电流微不足道、尤其是 CCM。

    UCC28C54驱动器峰值1A 也可以使用。