This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:在 COV 设置下、充电不会关闭

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430132/bq40z50-r2-charge-does-not-shutoff-at-cov-setting

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

您好!

在为电池组件充电时、每个单节电芯的电压超过4200mV、但是充电 FET 未在4200mV 处关闭、这是针对所有温度充电曲线的高级充电算法表中的关闭设置(请参见下面的内容)。

您可以帮助我进行故障排除、或者了解 CHG FET 无法关闭的原因。

此致、

Joe DeWitt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    您能否告诉我们、在数据存储器的保护部分中、COV 参数设置为什么?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    COV 保护设置为4300 mV (请参阅下面的附件)。 CHG FET 将会关断的 COV 保护设定点是否为? 如果是、那么高级充电算法电压设定点使用什么功能?

    此致、

    Joe DeWitt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    感谢提供的信息、如果触发 COV、这将使用[XCHG]位强制关闭 CHG FET。

    在这种情况下、我认为不满足有效的充电终止条件。 这些条件可在下面找到:

    在这种情况下、也可以使用 TC 位来关闭 CHG FET:

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Anthony、感谢您的反馈。

    保护表中的"Charge Term Voltage"是否为 COV 设置点?

    此致、

    Joe DeWitt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    可以在下面的数据闪存中找到充电项电压:

    由于该值被添加到最大电池电压中、因此默认值为75mV。 这不应设置为 COV 阈值、因为这会使有效充电终止提前。

    此致、

    Anthony