This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:肖特基路径消耗备用电荷

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404571/tlv760-schottky-path-consume-backup-charge

器件型号:TLV760

工具与软件:

嗨、团队:

客户将使用 TLV76050并希望在 MCU 的输出中添加大电容器。

输入关断后、我建议将肖特基二极管与 LDO 并联、以防止反向电流。

但是、还有一个问题、即 LDO 是否会像下面那样消耗从肖特基到 VIN 的电流?

我想当没有输入电压时、VIN 将是 Hi-Z、所以消耗的电流不是很高。 但是、如何计算呢?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayashi、


    通常、在此实现方案中、我们假设当输入电源消失时、VIN 接地、因此输出电容器通过肖特基二极管放电至接地。  

    但是、正如您所提到的、如果 VIN 节点位于 Hi-Z CONFIG 中、Cout 和 Cin 之间将会存在一种电荷共享机制。 由于 LDO 的 VIN 引脚上会产生某种电压、因为可能会出现您提到的电流路径。  

    但是、由于 VIN 始终低于 VOUT 引脚、器件将始终处于压降运行状态、并且会有电流流过 LDO 地(静态电流)。  

    在 TLV760的数据表(图3)中捕获了 IQ 与 VIN 之间的关系、根据 VIN 的水平、可以粗略地估算流向地面的电流。  

    请查看并告知我是否需要进一步的详细信息。


    此致、
    Rohit Phogat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!

    当输入电源停止时、IN 引脚上的电压逐渐降低、而 OUT 侧通过一个1F 电容器的备份保持在5V。
    如果电流由于 IN 和 GND 之间的高阻抗而不流动、则 通过肖特基二极管流向输入侧的电流消耗在哪里?

    还是因为 IN-GND 为高阻抗、所以5V 备用电源不能产生反向电流、如上图所示?
    如果不是、是否有必要考虑使用肖特基二极管?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayashi、

    尽管 IN-GND 是高阻抗节点、但由于 CIN 和 COUT 之间的电容分压、IN 引脚上仍然存在电位。

    您能否提供一些有关 CIN/Cout 在客户环境中的价值的信息。


    此致、
    Rohit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!

    输入电容器和输出电容器均为0.1uF。

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayashi、

    我没有意识到该线程仍然是打开的。 如果 CIN 和 COUT 均相等、则 IN 将充电至约2.5V、在这种情况下、流经 GND 的电流约为1.2mA (图3)。 但在这种情况下、如果连接了一个大输出电容器、IN 将处于更高的电势并会增加 IGND 功耗。

    此致、
    Rohit