This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:如何修复外部组件

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440248/tps54561-how-to-fix-my-external-components

器件型号:TPS54561

工具与软件:

您好!

我需要使用该 转换器  从12V 生成5V 电压。 您能否检查一下这些配置是否可以正常工作?

此致

Amine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电路中的最大负载电流是多少? 请填写 SLVC452计算工具| TI.com 计算器以进行详细审查、并在该主题中分享。  

    PWRGD 引脚上是否有上拉电阻器。 PWRGD 引脚是一个开漏输出。 建议将1 kΩ 的上拉电阻连接到5.5V 或更低的电压源。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请提供您需要的详细信息吗?

    谢谢你

    此致

    Onkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于最近没有任何活动、我将暂时关闭该主题帖。 如果您需要进一步的帮助、请随时重新打开。  

    谢谢你