This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923652:不能正常工作

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443414/tps923652-not-working-properly

器件型号:TPS923652

工具与软件:

使用 Google 翻译从日语翻译成英语。

我正在使用 TPS923652驱动 LED、但它们不能正常工作。

升压模式

VIN = 5V

4个 LED (Vf = 3V x 4)

最大电流350mA

开关频率= 1MHz (FSET 23K Ω 至 GND)

温度引脚20k Ω 至 GND

COMP 引脚1k Ω 至0.01uF 至 GND

VCC 引脚1uF 至 GND

R-sense = 0.576 Ω

C 感测= 0.22uF

L = 4.7uH (最大4.2A)

输出二极管 Iout = 3A Vf = 0.5V

我尝试了所有调光模式、但 SW 引脚仅输出第一个脉冲。

模拟调光和灵活调光会导致故障。

我想使用灵活的调光。 (用于相机闪光灯)

尽管 PWM 模式下没有故障、但 SW 输出仅是 EN PWM 信号的一个脉冲、但1MHz 处的 L 脉冲为3us 而不是1us、因此它不起作用、因此它在模拟调光模式下进行测试、以便于理解。

在调光模式下、从 EN/ADIM=L 输出 EN = 5us 的 H 脉冲后、它会在切换到模拟调光模式之前等待300us。

EN=H 后、一个10kHz PWM 信号被输入到 ADIM。

我尝试了从 EN = H 到输入 PWM 信号的各种等待时间、但结果没有变化。

对于来自 ADIM 的第二个 PWM 脉冲、第一个 SW 输出 L 脉冲会输出约100ns。

COMP 引脚在第一个 SW 脉冲的下降沿约为0.8V、但在大约10ns 内降至0V。

此后、SW 引脚根本不工作、COMP 引脚在大约10us 内缓慢上升至0.8V (取决于 PWM 占空比)、但 SW 引脚仍不输出脉冲、一段时间后它变为故障。

我至少想在模拟调光模式下运行它。

有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teruyuki:

    [quote userid="632633" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443414/tps923652-not-working-properly 输出二极管 Iout = 3A Vf = 0.5V

    我假设您在谈论这里的肖特基二极管。 以升压拓扑在 Vin = 5V、Vout = 12V、Iout = 350mA 的条件下运行 TPS923652。 我对吗?

    我能否理解您如何设置 OVP 电阻分压器? 如果可能、您能否提供原理图供我查看? 如果需要、我们可以通过电子邮件进行交谈。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Steven Li

    我假设您在谈论这里的肖特基二极管。 以升压拓扑在 Vin = 5V、Vout = 12V、Iout = 350mA 的条件下运行 TPS923652。 我对吗?

    OVP 为1m Ω 和75k Ω。

    OVP 引脚不会超过1.1V。

    这是电路图。

    我尝试了 C137的22uF/10uF/1uF 输出电容器、但结果是相同的。

    C103已更改为0.22uF。 (来自 TPS92365x_TPS9VREV1p2_preview_version.xlsm 的结果 Cal_Tool_)

    C106已更改为1nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teruyuki:

    请将 C103重新设置为2.2uF 或1.5uF。 预览版计算工具可能不会显示正确的结果。 请参阅数据表中的公式(11)。

    您是否可以将 EN/PWM 引脚和 ADIM/HD 引脚设置为恒定高电压电平、探测 SW 和 COMP 引脚、然后向我显示 示波器捕获(一幅图中有两条曲线)? 谢谢。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Steven Li

    EN 和 ADIM 是否应该同时设置为 H 电平?
    软启动后的最佳操作过程是什么?
    (它应该是什么调光模式?)

    EN 和 ADIM 由微控制器控制。
    这适用于使用摄像头闪光灯、最大照明时间预计约为200ms、因此从散热角度来看、在350mA 下很难保持 LED 亮起。

    此外、我应该使用什么值来使 C137捕获波形?
    我有22uF/10uF/4.7uF/1uF 可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teruyuki:

    请使用10uF 的 C137来捕获波形。

    [报价 userid="632633" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443414/tps923652-not-working-properly/5538880 #5538880"]这是用于相机闪光灯的、预计最长照明时间约为200ms、因此从散热的角度来看、在350mA 上 LED 很难保持亮起状态。

    我理解。 对于波形捕获、请使用模拟调光模式、保持 EN/PWN =恒定高电平、并输入 尽可能大的占空比、该占空比应在电路板和 LED 对 ADIM/HD 引脚的散热能力范围内。 谢谢。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Steven Li

    采集的波形

    1) 1)从软启动转换到模拟模式(占空比90%或更高)
    1个 ADIM 2EN

    2) 2) SW 的第一个脉冲
    1 ADIM 2 COMP 3软件

    3) 3)扩展 SW 的第一个脉冲
    1 ADIM 2 COMP 3软件

    4) 4)在第一个 SW 脉冲后 SW 不输出
    1 ADIM 2 COMP 3软件

    2)到4)、EN 始终处于 H 电平。

    如果有任何其他我应该查看的波形、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teruyuki:

    感谢您的波形。 您能否提供更多波形?

    • 无需探测 EN/PWM 和 ADIM/HD 引脚。
    • 只需探测 SW、COMP 和故障。
    • 使用 SW 作为触发源、并将示波器的采样率设置得尽可能高。 (是否在长间隔之间重复切换? 故障是否持续显示低电压电平?)

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Steven Li

     其他波形

    我更改了示波器以使样本最大化。

    1个故障 2个 COMP 3软件

    目前、灯保持点亮100ms。
    在此期间、如果发生故障、则在 EN 释放后的一段时间内清除故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Steven Li

    我很抱歉有这个问题。
    问题已经解决。

    原因是 FSET 引脚。
    电路图正确、但实现出现问题、因此 FSET 引脚处于开路状态。

    感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teruyuki:

    不用客气。 FSET 引脚不能悬空。

    我将关闭该主题。 如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。

    此致、

    Steven