This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:我可以使用应用报告 SLVA372D 中的公式来计算此 IC 吗?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443331/tps92692-q1-can-i-use-the-equation-in-application-report-slva372d-for-this-ic

器件型号:TPS92692-Q1

工具与软件:

我可以使用应用报告 SLVA372D 中的公式来计算此 IC 吗?


我想使用此公式来计算输出电压纹波。


如果没有、您能否向我介绍一个包含可用于此 IC 的公式的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议使用我们的数据表中列出的公式、您也可以使用我们的计算器工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中不包含用于计算输出纹波电压的公式。
    "TPS92692-Q1升压设计计算器"也没有用于计算输出纹波电压的部分。
    此外、我们没有 PSpice。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个错误。
    能否使用免费版本的 PSpice 中的所有函数?
    此外、如果可能、我想使用公式而不是 PSpice 来计算输出纹波电压等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、nnn Sato、

    可以使用各种应用手册来计算升压转换器的输出纹波。  你选择的是一只手充满了许多可用.   

    这里是另一个您可以回顾的主题。   https://www.ti.com/lit/pdf/slvaf30 以及您已引用 https://www.ti.com/lit/slva372的文件 

    -fhoude.