This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2111:TPS2111PW

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443392/tps2111-tps2111pw

器件型号:TPS2111

工具与软件:

尊敬的 SIRs:

我们要求澄清用于的条件和程序  TPS211.  测试期间评估器件、
特别是在  高温测试  (在125°C 下1000小时)  时基故障/MTBF  估计。 请提供以下详细信息:

  1. 在该测试期间、受测器件(DUT)如何偏置?
  2. DUT 在测试期间的功能操作模式是什么?
  3. 在高温测试期间或之后、使用哪些方法对 DUT 进行功能测试?

您在提供这些信息方面的帮助将帮助我们更好地了解可靠性测试设置和条件。

提前感谢您的支持。

此致、

Arto Salminen
AL 安全设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arto:

    我不能分享太多细节。 但器件将在正常条件下偏置、以便其启用并为输出供电。

    我们比较此测试前后的数据表电气参数、查看是否出现任何重大漂移。

    此致

    Kunal Goel