This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22996:原理图审阅

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22996

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443553/tps22996-schematic-review

器件型号:TPS22996

工具与软件:

您好!

请查看以下原理图并建议所需的更改。 负载开关用于为 SFP 和 QSFP 供电。 该器件是否与给定应用兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prem:

    我看起来不太对。 您能回答以下问题吗?

    如果您使引脚电压变为低电平、Vbias 也不会变为低电平。 我想你不想要这个。 在常规应用中、您希望负载开关保持通电并切断从 IN 到 OUT 的路径。

    您能将其选中一次吗?

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush:

    我们将 VCC_3V3同时连接到 VIN1和 VIN2、VOUT1和 VOUT2正在为单独的 SFP/QSFP 连接器供电。  
    在应用期间、我们不会在任何时候将引脚拉低。 我们希望负载开关在外部 SFP/QSFP 连接器引起的任何短条件下关闭 VCC_3V3和 VOUT1/2之间的连接。
    请查看指定应用的原理图。  

    此致、
    Prem Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prem:

    理解了您的要求、但这会引发另一个问题。

    TPS22996没有短路保护功能。 您能否检查以下任何一项是否符合您的要求? 请检查它们的额定电流。

    https://www.ti.com/power-management/power-switches/load-switches/products.html#1498=Catalog%3BAutomotive&2192=Short%20circuit%20protection&

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这是您唯一需要的特性、TPS22996将提供热关断功能。 在缓慢过载情况下、应该能够保护器 件、但如果因突然短路而产生非常高的电流、负载开关本身可能会损坏。

    此致、
    Arush