This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:在电池充电器设计方面需要一些帮助。

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444019/bq25820-need-some-help-with-the-battery-charger-design

器件型号:BQ25820

工具与软件:

您好!

我已经使用 BQ25820设计了一个电路、但对数据表 和 EVM 原理图进行了一些改动。 我希望我能澄清一下这是否可行。

一些基本设计参数:

  1. 输入电压:6V 至50V
  2. VOUT:仅电池
  3. 电池:3.6V 磷酸铁锂电池
  4. 充电速率:最大1.5A
  5. 放电率:最大8A
  6. 开关频率:250kHz

问题

  1. ACUV 和 ACOV
    1. 我使用了两个单独的电阻网络来控制交流输入范围、因为我想将它们设置为6V 至50V。 数据表和 EVM 已连接在三电阻网络中、因此我不确定这里是否有一些注意事项遗漏了。
  2. ACFET 和 BATFET
    1. 我保持 ACFET 来控制降压转换器的输入、但我绕过了 BATFET、因此电池始终连接到我的系统负载。 另请注意、ACFET 未连接至我的系统负载。
    2. 我的问题是、当交流输入处于活动状态且系统负载消耗其最大电流8A 时、该 IC 是否会面临任何问题。 我预计降压转换器的负载也会增加、因为在这些条件下电池电压可能会下降、从而导致降压转换器保持激活状态。 尽管预计最大电流只会持续一两分钟、但这是否会带来任何潜在问题?
  3. 额定电感器电流
    1. 在 V 交流50V 且 D = 0.5时、我的最大 Iripple_buck 大约为5A。 我是否更正了 Isat ~=12.5A 处电感器的大小、或者那会过大?
  4. 输入电容器
    1. 确定此处值大小的好方法是什么? EVM 的输入电容器 为56 μ F;我可以缩小它的尺寸吗?  
  5. 电池电容器
    1. 如果我使用 BATFET、可接受的典型纹波电压范围是多少?
  6. 参考设计检查清单
    1. 我想检查一下您是否使用 Excel 电子表格来计算设计参数。

我希望我的问题不要在论坛上提出太多。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    感谢您在这方面的努力。

    1.  这会对充电器起作用。
      1. 这应该起作用
      2. 这应该不是问题、但是电池电压可能会下降。
    2. 这是没有问题的
    3. 输入端的最小电容为80µF、输出端的最小电容为80µF。 您或许能够仅在输入和输出端使用40µF、但在输出端会有更多的电压纹波。
    4. 您可以重新表述此问题吗? 我不确定这里的意思。
    5. 是的、我们有 一份设计检查清单 一个设计计算器。 我们还提供了 此系列器件的一般常见问题解答

    但要记住的一点是、BQ25820的涓流电荷区域为0V 至3V。 这意味着除非设置 EN_PRECHG=0、否则 IC 只会在3V 至3.6V 的范围内进入快速充电状态。 要实现涓流充电区域、我建议最多使用两节串联的 LiFePO4电池或1节锂离子电池来扩展电路的电压范围。

    顺便说一下、您的系统是否具有 I2C?

    请告诉我这些答案是否合理、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复。  

    1. 规格。
    2. 记下了您对这两个分项的回答。
    3. 规格。
    4. 我将采用80uF。 这里的输入电容器是指交流 FET 之后的电容器吗? 另外、我应该如何平衡电流电阻器两端的电容? 我是否在电阻器的另一端放置一个40uF (80uF 的1/2)电容器?
    5. 我真正想知道的是如何正确调整电容器的大小。 由于空间限制、我的目标是尽可能小的电容器。 一些纹波是可以接受的、但我希望确保它不会使 BAT FET 不稳定到无法正常开关的程度。 这是我应该关注的问题吗?
    6. 谢谢。 我会检查它们。
    7. 关于 I2C 连接、我已经将其链接到了我的 MCU。 我的计划是强制`EN_PRECHG = 0`、以解决您提到的问题。 感谢您指出这一点! 如果我有任何误解、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国节假日、我们的回复将会延迟、由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    感谢您耐心等待。

    4.

    [报价 userid="630377" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444019/bq25820-need-some-help-with-the-battery-charger-design/5538696 #5538696"]此外、如何平衡电流电阻器两端的电容? 我是否要在电阻器的另一端放置一个40uF (80uF 的1/2)电容?[/QUOT]

    是的、将40µF 放在电流检测电阻器的两侧将起作用。 您可以查看 此常见问题解答以了解更多信息

    5.

    我想知道的是如何正确调整电容器的大小。 由于空间限制、我的目标是尽可能小的电容器。 一些纹波是可以接受的、但我希望确保它不会使 BAT FET 不稳定到无法正常开关的程度。 这是我应该关注的问题吗?

    BATFET 的电源路径切换由 ACUV 和 ACOV 控制。 我认为您不应该担心 BATFET 无法切换。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复。 常见问题解答澄清了我对电容器的疑问、感谢您及时提供详细的反馈。

    肯尼思