Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79600-Q1 主题中讨论的其他器件:BQ79616
工具与软件:
您好!
在自动平衡模式下、每个通道如何决定何时开始平衡以及何时停止?
它们是放电至固定电压(最小电芯电压/平均电压)还是根据每个电芯之间的电压差进行放电。
请说明电池平衡的工作原理。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
工具与软件:
您好!
在自动平衡模式下、每个通道如何决定何时开始平衡以及何时停止?
它们是放电至固定电压(最小电芯电压/平均电压)还是根据每个电芯之间的电压差进行放电。
请说明电池平衡的工作原理。
尊敬的 Minyi:
BQ79600没有任何 平衡功能、因为它未连接到任何电池。 如果您讨论的是 BQ79616或 BQ79718、则其具有自动和手动平衡模式、可通过使用内部 MOSFET 被动地消耗电流。 客户会选择需要进行平衡和运行平衡的电池。 从下面的配置可以看出、默认情况下、我们的芯片只能连续非平衡电芯。 如果客户选择了自动平衡功能、那么芯片会平衡奇数和偶数的电芯间隔、从而在设定的占空比下保持非连续。 有关更多信息、请查看 BQ79616或 BQ79718数据表。 
此致、
John