This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:1S 单芯片 BMS 解决方案

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ25620, BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445266/bq25620-1s-single-chip-bms-solution

器件型号:BQ25620
主题中讨论的其他器件:BQ40Z60、、、 BQ27Z746

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们正在寻找 具有集成充电控制器、保护电路(过热、过充电/放电保护等)、无线充电(最好配备)、带 I2C 接口的集成电池电量计(用于读取电池充电状态和电池健康状况等)的1S 单芯片 BMS 解决方案。

敬请建议使用满足这些要求的 TI 芯片。

电池信息如下所示。

电压:3.7V

类型:LiPo/Lion

容量:高达5000mA  


期待您的答复。

此致、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我们唯一可用的完整 BMS 解决方案是 BQ40z60、但我建议对充电器和监测计+保护器使用单独的器件。 BQ25620 + BQ27z746是一个不错的选择。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的推荐、Wyatt。

    我已经查看了他们的数据表和参考设计、以及设置全功能电路所需的主要元件尺寸和分立式元件数量问题。

    我们的 PCB 尺寸不能超过22mm x 22mm、我们打算安装在 BMS 电路以及该板上的所有其他所需电路中。 因此、需要一种只需极少元件即可设置的单芯片小尺寸 BMS IC。

    此致、

    Paul Nwoko。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    理解您的应用空间非常受限。 根据所需的保护、您可以使用独立的小尺寸保护 IC、如果您不需要高精度测量并且您具有可用的主机、则可以使用 BQ25620 ADC 大致估计充电状态。

    此致、

    Wyatt Keller