This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33615:切换到 PFM 的条件

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601, TLVM23615, TPSM33615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444354/tpsm33615-conditions-for-switching-to-pfm

器件型号:TPSM33615
主题中讨论的其他器件:LMZM23601TLVM23615

工具与软件:

尊敬的支持团队:
我正在考虑从 LMZM23601更改为 TPSM33615或 TLVM23615。

我将在以下条件下使用它。

输入电压:24V
输出电压:5V
IOUT:0.6A

电感器已从10μH 减小到2.2μH。
切换到 PFM 的条件是什么?
当电感器谷值电流小于0A 时是否发生?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    负责该器件的工程师本周已下班、下周将回来。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    是指输入电感器?

    关于您的 PFM 问题、是的、您是正确的。 当电感器谷值电流降至0A 以下时、PFM 模式基本生效。 更多信息、请参阅 数据表的第7.4.3.2节

    另请注意、使用此器件时、5V 输出的建议开关频率为1000kHz。 表7-1给出了  给定特定输出电压时器件的各种参数、我们建议遵循这些参数以获得最佳结果。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:
    感谢您的答复。

    电感器是指内部电感器。

    1000kHz 时、电感器纹波电流为1.8A。
    因此、当 Iout 小于0.9A 时会出现 PFM。

    对于 LMZM23601SILR、电感器纹波电流为0.4A。
    因此、当 Iout 小于0.2A 时会发生 PFM。

    这种考虑是否正确?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    这是理论上 PFM 转换的一个很好的近似值。  实际上、效率等其他方面会影响 PFM 的工作点。  但是、为了近似计算 PFM 转换点在 TPSM33615中的负载高于 LMZM23601SILR、您的分析是有效的。  

    谢谢!

    Joshua Austria.