This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92633-Q1:原理图审阅

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447255/tps92633-q1-schematic-review

器件型号:TPS92633-Q1

工具与软件:

您好!

我们正在研究一位汽车客户的尾部照明。

他们让我们与 TI 一起审阅我们的原理图。

这是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可以实现的、但我们需要了解您的所有设计要求。  例如处于 Vin 范围(最小值、典型值、最大值)?  输出电流范围是多少(最小值和最大值)?  LED 的数量是多少(最小值和最大值)、在其计划运行的输出电流下、这些 LED 的 Vf 是多少?  都进行 PWM 调光吗?  并联 FET 调光(可能不是线性的)?  什么是 PWM 频率和占空比范围(最小值和最大值)?  它们是否有其他任何要求、如功率耗散、外形尺寸、调节精度等??  我们需要原理图、如果器件未在原理图上进行标记、则需要 BOM。   

    -fhoude.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然我可以分享。

    但我不能在这里分享、因为要保密。 您能给我一个电子邮件地址吗?

    我们可以从此处继续

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将其发送至 z-olson@ti.com。  他将能够回顾它。  你需要给他所有我们以上要求。

    -fhoude.