This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1:5V 输出时的电流假设

Guru**** 2581705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013-Q1, LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444044/lm5013-q1-current-assumption-with-5v-output

器件型号:LM5013-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5013

工具与软件:

嗨、Expert、

客户正在考虑使用 lm5013-Q1。 他们担心功率假设。 在保持5V 输出的情况下、它们需要假设 lm5013-Q1的电流低于30uA。  

问题1:当 lm5013-Q1处于睡眠模式时、轻负载 仍需要输入电压、仍会退出5V 输出?

问题2: 当 lm5013-Q1处于待机 模式时、轻负载 仍需要输入电压、仍会退出5V 输出?  因为我看到内部控制器电路在待机模式或睡眠模式下关闭。

问题3:如何进入光照模式? 工作模式由电阻分压器(R1 R2)控制。

如果假设不可用、您能否提供一个解决方案来实现低电流假设目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    问题1:当 lm5013-Q1处于睡眠模式时、轻负载 仍需要输入电压、仍会退出5V 输出?

    :是的、输出电压在此模式下仍然存在。 SLEEP 模式的说明如下。  

    "在不连续导通模式下、负载电流低于峰峰值电感电流纹波的一半、并且当在脉冲跳跃模式下负载进一步降低时、开关频率会降低。 当 VFB 降至1.2V 以下时、将设置开关脉冲

    随着工作频率降低且 VFB 保持在1.2V (VREF)以上、并且输出电容器为高于15 µs 的负载电流提供源、转换器将进入超低 IQ 睡眠模式、以防止耗尽输入电源。 LM5013-Q1所需的输入静态电流(IQ)在睡眠模式下会降至10 µA、从而提高稳压器的轻负载效率。 在此模式下、所有内部控制器电路均关闭、以确保器件的电流消耗非常低。 如此低的 IQ 使 LM5013-Q1成为延长非电池电源应用工作寿命的理想选择。 FB 比较器和内部偏置电压轨处于运行状态、以检测 FB 电压何时降至内部基准 VREF 以下、并且转换器何时从睡眠模式转换至工作模式。 从休眠状态到激活状态存在9-µs 唤醒延迟。"  

    问题2: 当 lm5013-Q1处于待机 模式时、轻负载 仍需要输入电压、仍会退出5V 输出?  因为我看到内部控制器电路在待机模式或睡眠模式下关闭。

    :当 EN/UVLO 大于1.1V 但小于1.5V (典型值)时、设备处于待机模式。 在此模式下;输出电压被禁用。 一旦 EN_UVLO 电压大于1.5V、便会启用正常模式(工作模式)。  

    问题3:如何进入光照模式? 工作模式由电阻分压器(R1 R2)控制。

    : 设备根据负载电流进入不同模式。  

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、nity、

    感谢您的大力支持。 对于 FB 电压范围为1.181V~1.218V、 相应地、5V 输出为4.92V~5.075V。 输出精度为8%。 计算是否正确?

    客户要求的准确度低于1.5%。 是否意味着 LM5013-Q1无法满足精度要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    反馈电压1.181V 为-40C、1.218V 为大约50C。 在-40C 至+25C 的温度范围内以及+25C 至+150C 的温度范围内、LM5013-Q1器件的反馈电压精度为1.5%、如下所示。 然而、在-40C 至+150C 范围内、FB 精度为3%[最小值至最大值]。 这对客户来说应该不是问题

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nitya、

    在图中、FB 阈值在-40C 时为1.197V、在50C 时为1.203V、这与1.181V 和1.218V 不匹配。 我想知道如何得到1.181V 和1.218V 的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    很抱歉这里出现了混淆。

    反馈电压被修整为1.2V[TYP]、最小值和最大值分别为1.181V 和1.218V。 在整个温度范围内、1.2V 电压会根据上面共用的图形而变化。

    希望现在很清楚。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、nity、

    感谢您的支持。  现在很清楚。 在我看来、我们的一些器件 FB 为1.181V、而一些器件为1.218V。 这是修整的概率事件。 总的来说、FB 范围为1.181V ~1.818V。 因此。  无法避免8%的电压精度误差。 我的观点是否正确?

    另一个新问题:

    在 Webench 中测试 lm5013-Q1。 输入为48V、输出为5V、负载电流为0.5A。 效率为85.7%。 您是否有将效率提高到90%以上的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    关于 FB 精度的第一点;您的底座正确无误。  

    在效率方面;建议使用具有较高 DCR 值的电阻电感器值和具有较低正向压降的异步二极管。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、nity、  

    我懂了。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、nity、

    如前所述、您告诉我、在睡眠模式下、5V 输出电压仍然存在。 您能仔细检查一下吗? 如果是这样、LM5013输出可以为200uA 的负载供电?

    在待机模式和关断模式下、5V 输出不会退出、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    在睡眠模式下、存在输出电压。 在 STANDBY 和 SHUTDOWN 模式下、输出电压被禁用。  有关更多详细信息、请参阅 LM5013-Q1数据表的7.4器件功能模式。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、nity、

    再次感谢您的确认!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    如果对此主题没有进一步的疑问、请点击"Resolved"按钮。

    谢谢!

    Nitya