This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:快速导通 FET 以减少开关损耗

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2492, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447171/tps2492-turn-on-fet-quicky-for-reduction-switching-loss

器件型号:TPS2492
主题中讨论的其他器件: LM5069

工具与软件:

嗨、团队:

我们的客户使用的是 TPS2492。

客户希望快速接通 FET 以减少开关损耗。 您能告诉我如何修改以下电路吗?

此致、

Nishimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishimura:

    客户可以实施以下突出显示的电路以加快关断速度。

    客户可以考虑具有快速下拉功能的 LM5069。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的答复。

    "怎么样?

    是否有任何解决方案可加快打开速度?

    此致、

    Nishimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soichi、

    这具有软启动功能、可调节浪涌电流。

    要通过软启动检查 FET SOA、您可以使用 TI.com 产品页面中的设计计算器。

    谢谢  

    Amrit