This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5185-Q1:变压器输出端的最小功率输出、正振铃扼流

Guru**** 2530950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439981/lm5185-q1-minimal-power-output-on-output-of-transformer-positive-ringing-choked

器件型号:LM5185-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5185

工具与软件:

我正在研究一种反激式设计、以使24V 降至15V、并且输入范围为14V 至37.5V。 变压器次级侧(原理图屏幕截图中 U2的引脚9和10)具有以下行为:

正振铃似乎过早抑制。 这会导致 TP1上的输出仅达到1.4V (而不是15V):

原理图如下:

我们基于数据表中的公式(随附)获得的补偿值实际上没有太大意义。 但是、我们根据评估套件(还附上了数据表)对这些值进行了更改、但没有明显改善。 我还附上了我们的计算电子表格。

e2e.ti.com/.../Flyback-Conversion-Calculations.xlsx

e2e.ti.com/.../TI-Eval-Kit.pdf

e2e.ti.com/.../lm5185_2D00_q1.pdf

非常感谢您就此处可能出错的地方提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SK:

    感谢您使用 LM5185进行设计。  我们在 https://www.ti.com/tool/download/LM5185-DESIGN-CALC 上开发了一款设计计算器。 很抱歉、我不确定您的 Excel 电子表格是否正确。  请使用我们的设计计算器来检查您的设计。  

    我快速浏览了设计计算器、似乎您对电流感应电阻器选择了错误的值、该电阻器应该是~25m Ω、但您选择了50m Ω、这会导致您的电路触发电流限制。  此外、变压器电感似乎低于计算器的建议、尽管它可以起作用。  

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    我将电流检测电阻更换为20m Ω 的电阻、并交换了开发套件上的补偿元件。 结果如下:

    蓝色表示输入、黄色表示输出。 想法?

    我会同时尝试一些其他的事情。

    谢谢!

    S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SK:

    "宝贝是输入..."这句话是什么意思?   是 MOSFET 漏极电压吗?  

    您似乎有了我们的 EVM 套件、对吧?  您是否曾在进行任何更改之前按原样运行 EVM?  您的示波器图是从改良版 EVM 还是从您自己的电路板获得的?

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    我写的完全错误、抱歉。 蓝色迹线是变压器次级侧的正输出、而黄色迹线是我们预计15V 电压的位置(在缓冲器之后、在原理图的 TP1处)。

    该 EVM 尚未进行修改(移除电容器除外)、仍能正常工作。

    示波器图片全部来自我们自己的电路板。

    此致、

    S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。  我还在我的 msg 中有错别字 :-)  

    您的电路板上现在有哪三个组件?  您是否根据我们的设计计算器建议更新了值?

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有以下部件(已卸下红色 X):

    计算器提示 R18 = 2.6k Ω、C18 = 416 pF、C19 = 62nF (但我们没有这种电容、因此我尝试了47nF 和100nF 电容、这两种电容都不起作用、但也可以听到高频振铃)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SK:

    能否检查是否在板上交换了 C18和 C19?  您的原理图标识看起来是正确的、但上面的说明显示 C18=416pF、这应该在 C19上。

    进行确认 C18=100nF C19= 451pF 请尝试升高 R18至 24.9K 并查看运行是否在 Vout 调节至15V 时稳定。

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    我似乎在制造各种错别字! 我打算键入 C19 = 430pF 且 C18 = 100nF。 电路板上的元件与原理图相匹配。 我将在明天尝试更改 R18并向您更新。

    谢谢!

    S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请明天告诉我。  请注意、我下周都不在办公室。  希望能在本周解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果仍有问题、请在同一示波器图上捕获 FET 的 VIN、VDS、VCS 和 Vcomp。 请为 VCS 信号使用短接地引线探头。   

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    我们仍然看到问题。 我们的示波器上没有足够的探头来测量所有这些探头、因此我使用 VIN (又称为 fly_in+)测量了一切。 我们有 VIN 和 VCS、VIN 和 Vcomp、VIN 和 Vd (相对于 TP5处接地的漏极电压)、它们分别具有 VDS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SK:

    很抱歉问这个问题: 您能仔细检查一下您的 R12、它是154k、而不是15.4k 吗?  如果 R12正确、我想让您将电路板发货给我、以便我可以在我们的实验中进行调试。  这是可行的吗?   如果是、请尽快发货、我可以在感恩节之后处理它。

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    R12实际上为154k。 我从一个板上将其移除并进行测量。 将主板运送到哪个地址?

    谢谢!

    S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会向您发送电子邮件...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SK:

    由于问题已经得到解决、下面我关闭该主题。

    对于对该线程感兴趣的人而言、主要问题在于电流感应电阻器。  最初的50m Ω 以及电阻器的布线会导致达到电流限值。 20m Ω 电阻适用于电路、应改进布线、以防止 RCS 电流路径上产生较大的寄生 PCB 电感。  

    此致、

    Youhao