This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:新电池和旧电池之间的 RM 变化

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446858/bq27426-the-change-of-rm-between-new-battery-and-aged-battery

器件型号:BQ27426

工具与软件:

您好、TI 团队

根据TI的资料、我们了解到RM =(DODfinal - DODpresent)* QMax。DODpresent = DOD0 + PassedCharge/Qmax、而在充放电过程中、

那么、如果我同时给一个老化的电池和一个新电池放出相同的电量、电量计如何确保两者的RM变化量保持一致呢?μ A

我认为、由于老化电池的DODfinal和Qmax都会减少、这将导致计算得到的RM变化量增大。μ A

如果在上面场景下、电量计输出的RM变化量确实不一样的话、那RM和实际放出的电量之间的关系是什么?μ A

根据 TI、RM =(DODfinal - DODpresent)* Qmax、在充电和放电期间、DODpresent = DOD0 + PassedCharge/Qmax。

那么、如果我同时对已老化的电池和新的电池放电相同的电量、电量监测计如何确保两个电池的 RM 变化保持一致?

我认为、由于旧电池的 DODfinal 和 QMax 会降低、这会导致计算出的 RM 变化增大。

如果在上述情况下、电量监测计的 RM 变化输出确实不同、那么 RM 与实际放电的功率之间有何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    旧电池的 QMax 将会更低--> FCC 将会更低--> RM 将会更低-->同一电流的 SOC 将会更快地下降、而新电池则会更快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    新电池和旧电池之间 DOD0不发生更改

    DODpresent 怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DOD0不取决于年龄。 因为它是 Qmax 的函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是、在休息模式下、DOD0是由 OCV 和温度的函数进行吸收的。  

    如果旧电池和新电池的 OCV 和温度相同、则 电量计将提供相同的 DOD0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DODfinal 在老化电池上会变小、对吗?

    如果是的话、那在 RM =(DODfinal - DOD0)* Qmax的公式下、老化电池充入固定的电量后、(DODfinal - DOD0)会变小、Qmax也因为老化电池变小。那此时RM值会比新电池充入固定电量的变化量小一些、这个理解对吗?

    DODfinal 将在老化的电池上变得更小、对吧?

    如果是这样、在公式 Rm=(DODfinal - DOD0)* Qmax 下、当老化的电池以固定电量充电时、(DODfinal - DOD0)将减小、Qmax 也会由于电池老化而减小。 此时、与充电至新电池的固定电量相比、RM 值的变化要小一些。 这种理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队

    您能回答这个问题吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这超出了我们在线分享的范围。 为什么需要这些信息?