请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2776 工具与软件:
您好!
我想问您如何计算 LM2776的输入电流。
对于通用转换器、可以通过公式输入功率 x 效率=输出功率来计算输入电流。
对于像 LM2776这样的负电压输出、我应该使用什么公式来计算输入电流?
例如、如果输入电压为5V、输出电压为-5V、输出电流为50mA、
简单地将输出功率设置为|-5V| x 50mA = 0.25W 并在考虑效率的情况下计算输入电流是否可以?
此致、