Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50
工具与软件:
您好!
我们将 BMS 从 BQ20Z95升级到了 BQ40Z50。 除了从关断模式唤醒的一些时间外、其他一切都可以正常工作:器件要求电池提供 DeviceName、但读取了一些假名称而不是良好的名称。 拔下并重新插入电池后、它开始正常工作、没有任何问题。
以下是一些可帮助解决问题的附加信息:
-设备已插入电源。 电池已插入并开始充电、同时设备开始请求 DeviceName。 我们有无效的 DeviceName 读取时间的50%
-设备已拔下。 已插入电池。 然后我们接通电源。 没问题。
-我们在电池上有一个带电阻器的针脚。 一旦器件检测到该电阻、它就会开始询问 DeviceName 是否处于活动模式。
-旧版 BQ20Z95永远不会出现此问题。
-我们运行了一些测试序列,并确定 BQ20Z95的 BMS 需要大约1.68秒的时间来初始化, BQ40Z50的 BMS 大约0.2秒。 如果 BQ20Z95有时间"稳定"并将 DeviceName 与 SMBus 进行通信、则 II 可能是出现问题的关键。 另外、我们怀疑当每个部件插接在一起时、初始化期间电源/充电器可能会发出一些噪音。
我们的分析是否符合正确的方向? 如果是、您会推荐什么? 我们可以配置 BQ40Z50的初始化时间吗?
提前非常感谢。
此致、
João μ A