This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050放电 EDV2-SOC 跳转

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448744/bq4050-bq4050-discharge-edv2-soc-jump

器件型号:BQ4050

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我制作了一个4S1P 电池、该电池为3.7V/21700、 在以3A 放电时、SOC 在 EDV2、EDV1和 EDV0处跳跃。

我尝试了它3.5A 和跳变更大.

10%-7%、5%-3%、2%-0%

请帮助分析数据以及如何进行优化?

此外、数据闪存中的 EDV2、EDV1和 EDV0的电压值是根据什么来确定的? 是否对数据进行放电?

如果设置了 SMOOTH、是否仍需要设置 EDV_CMP?

请检查 GG 文件、放电日志、GPC 报告。

e2e.ti.com/.../BQ4050-dis_2D00_log.xlsxe2e.ti.com/.../4666.BQ4050.gg.csve2e.ti.com/.../4666.GPC_5F00_CEDV.txte2e.ti.com/.../2018.OCV11.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须让监测计学习针对特定负载的 FCC、或针对该负载对 FCC 进行编程、以避免 EDV2处出现 SOC 跳跃。

    测量仪表将始终延迟至少一次符合条件的放电以进行 FCC 更新、这意味着不可避免 EDV2处的 SOC 跳跃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置 DF 后、在3A 放电下执行多个周期。

    目前、EDV_CMP 设置为1、因此 EDV2有改进、但 EDV1和 EDV0没有改进。 尤其是 EDV0、直接从2%跳至零、

    帮助了解如何改进?

    e2e.ti.com/.../Discharge_2D00_Log.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须添加1%的保留容量、以避免2%到0%的跳跃、如果系统中发生这种跳跃、并且监测计无法足够准确地学习 FCC 来消除这种跳跃。 这接近该算法的性能限制。