This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:ILIM 输出的 ADC 监控、设计要求、EMC 保证

Guru**** 2526300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445971/tps25947-adc-monitoring-of-the-ilim-output-design-requirements-emc-susceptabilty

器件型号:TPS25947

工具与软件:

您好、TI 团队:

在可行的情况下、我们希望通过微控制器和 ADC 来监控 TPS259470器件的 ILIM 输出。

假设电流限值为5.5A、电流消耗相对稳定、Rilim 设置在600R 左右、加载 ADC 时、TPS 器件的内部比较器应考虑哪些因素?

产品应符合 CE 标准、并执行敏感性和合规性测试。

此致、
Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    ILIM 对电容敏感、因此需要在布局中加以注意。

    当器件具有1A 的电流时、ILIM 引脚上的电流应该约为182uA。

    内部比较器不会灌入任何电流。 使用 ADC 加载引脚时、可能必须根据 ADC 的确切灌电流更改一些预期电压电平的计算。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的答复。 电容负载是可以理解的、可能是动态的。

    正如我们预期的、TPS 比较器具有高增益、那么是否存在辐射发射易感性问题? 我们知道这将取决于电路板布局布线和层叠。

    此致、
    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    [报价 userid="319706" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445971/tps25947-adc-monitoring-of-the-ilim-output-design-requirements-emc-susceptabilty/5547737 #5547737"]鉴于我们预计 TPS 的比较器将具有高增益、是否存在对辐射发射易感性的任何问题? 我们知道这将取决于电路板布局和层叠。

    我理解您的担忧、但我们尚未发现或报告我们的器件存在此问题。

    此致、
    Arush