This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2363:新产品

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2363, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449397/tps2363-new-product

器件型号:TPS2363
主题中讨论的其他器件: TPS2663

工具与软件:

您好!

我们目前正在寻找 PCIe 热插拔控制器、以便与 U.2 NVMe SFF-8639接口配合使用。  

我发现 TPS2363似乎没问题、但是是否有更新的 TPS2363产品?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    TPS2663是最新的电子保险丝解决方案之一。

    您的系统要求(如 VIN、ILOAD)和功能有望为器件提供建议?

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    请参阅下面的。

     

    我们设计了两个 HDD、遵循 PCIe U.2 SFF-8639规范、 12V 和3.3V AUX 规范、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    很抱歉我和名字混淆了。

    对于此要求、TPS2363是合适的。

    谢谢  

    Amrit