This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找 IBB +5.5V 至-1.8V/2A 负输出电源

Guru**** 2581985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448320/looking-for-an-ibb-5-5v-to--1-8v-2a-negative-output-supply

器件型号:TPS82085

工具与软件:

您好、TI 团队:

我将 为我的设计使用 TPS82085SILR 来生成-1.8V 电压、所以任何人都能帮助我吗?TINA 软件中包含此输出仿真的任何仿真文件  

我的输入电压为5.5V、输出电压为-1.8V 2A。

此致、

苛刻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    TINA 支持已停止。 我们提供了 PSpice 模型、您可以使用免费软件 PSpice for TI 对其进行仿真。 遗憾的是、仿真模型不支持反相降压/升压运行模式、因为 GND 引脚对应于全局 PSpice GND。

    请注意、反相降压/升压配置中允许的输入电压范围会减小(请参阅本应用手册的第4.1节"使用反相降压/升压转换器")。 因此、作为反相降压/升压转换器的 TPS82085允许的最大输入电压为4.2V。 如果  需要5.5V 的输入电压、您可以选择具有更高输入电压范围(>7.3V)的转换器。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该为我的操作选择哪个转换器?

    此致、

    苛刻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    严苛、

    我会将这篇主题转发给我们的中 VIN 团队的专家、他们比我更了解相应的产品系列。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    严苛、  

    此处链接到一个应用手册、该手册讨论了将降压转换器用作 IBB 时的输入电压和输出电流限制。
    www.ti.com/.../slva317b.pdf。请参阅公式1和5。

    降压转换器的输出电流额定值并不直接转换为 IBB 所需的输出电流

    通过使用 TI.com 上提供的功率级设计器工具5、您可以估算反相降压/升压的最大电感器电流。

    功率级设计工具 www.ti.com/.../POWERSTAGE-DESIGNER

    输入您的输入电压、输出电压和输出电流以估算开关电流

    在选择拓扑左侧窗口后选择反相降压/升压选项。

    估算开关电流后、请转到 www.ti.com/.../overview.html 选择器件
    使用公式1和5的输入电压和输出以及功率级设计工具。   选择  

    •  用于转换器的交流/直流和直流/直流转换器(集成 FET)  
    •  模块的直流/直流电源模块


    这些模块经过优化、可降低用例电压、并且灵活性通常受到限制。

    具有内部补偿的转换器针对降压进行了优化、可能无法轻松适应 IBB 配置。

    我建议查看具有外部补偿功能的转换器。   参数搜索并不容易、而是查看带有 Rs 和 Cs 的 COMP 引脚的引脚排列或方框图。   

    此致、  

    David