This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61071-Q1:SW 引脚对地短路问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449978/tps61071-q1-sw-pin-shorted-to-ground-issue

器件型号:TPS61071-Q1

工具与软件:

您好!

我是负责 TI 产品的经销商的 FAE。
我在下一主题中询问了 SW 引脚对地短路的问题。
我收到了客户的跟进问题。

该电路的症状如下。
向 SW 引脚施加超过绝对最大额定值(7V)的电压(约为7.7V、脉冲为20us 至50us)。
(问题1)
即使瞬时脉冲(过冲)为20us 至50us、也不应超过绝对最大额定值?
如果超过该额定值、它是否只会影响产品的使用寿命、或者是否会立即导致电气损坏?
(问题2)
如果绝对最大额定值有裕度、我想知道它有多大。
(问题3)
如果超过绝对最大额定值、可能会出现哪种故障?

此致、

e2e.ti.com/.../tps61071-q1-sw-pin-is-shorted-to-ground

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    向 SW 引脚施加超过绝对最大额定值(7V)的电压(约为7.7V、脉冲为20us 至50us)。
    (问题1)

    这可能会影响 IC 可靠性、甚至损坏某些组件


    即使瞬时脉冲(过冲)为20us 至50us、也不应超过绝对最大额定值?
    如果超过该额定值、它是否只会影响产品的使用寿命、或者是否会立即导致电气损坏?
    (问题2)

    对于不同的部分、它可能是不同的。 有些碎片可能会损坏、有些可能会持续较长一段时间。 但总之、我们不支持该电压。


    如果绝对最大额定值有裕度、我想知道它有多大。
    (问题3)

    1ns 脉冲电压有裕度、但20us 对于 MOSFET 来说足够长、应视为直流电压应力。 直流允许电压为7V。 大多数部件可能具有较高的允许电压、但将会有分布 在7V 的部件

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我想再问一下问题3。
    如果超过绝对最大额定值、预计会出现哪些故障症状?
    在这种情况下、存在短路、但是否可以考虑任何其他症状?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能存在接地短路或泄漏电流超出预期。 或者对于某些部分、最初可能是正常的、但 IC 寿命会受到影响。