工具与软件:
您好!
我将使用该器件创建定制设计。 充电、ADC 等功能运行良好。 然而、在轻负载(=电池已充满电或无电池)下、当系统从 VSYS 获取50 mA 时、VSYS 会变得嘈杂、不稳定、并且输出电容器会发出嗡嗡声。 这似乎与激活 PFM 模式相关、但我明确禁用了 PFM (PFM_FWD_DIS = 1)。
状态寄存器如下:Charger_Status_ 0:00、Charger_Status_ 1:0x14、Charger_Flag_ 0:0x10、FAULT_Flag_0:00
充电器标志0报告(0x10)偶尔"进入或存在 VSYS 最小调节"。 我已经在下面连接了 VSYS 的示波器迹线。
ADC 报告了以下看起来合理的值:IBUS:74 mA、IBAT:0 mA、Vbus:5.136V、Vpmid:5.136V、Vbat:4.208V、 VSYS:4.230V、Tbat 26 C、Tdie:25 C
请如何确保在没有电池或充满电的情况下使用安静的 VSYS?
谢谢
Martin
VSYS

SW 节点:(第一个整体图像、后续图像放大了此迹线的部分)

脉冲组的开始

脉冲组的末尾处

出现在 SW 上的单脉冲