This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845:询问 UC3845##39反激式开关电源、MOS 晶体管的 RCD 吸收电路对 EMC 的影响、以及如何计算 RCD 值? 引脚3和引脚4之间的电容器的功能是什么?

Guru**** 2502455 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450489/uc3845-inquire-about-the-impact-of-uc3845-s-flyback-switching-power-supply-rcd-absorption-circuit-of-mos-transistor-on-emc-and-how-to-calculate-the-rcd-value-what-is-the-function-of-the-capacitor-between-pin-3-and-pin-4

器件型号:UC3845

工具与软件:

当使用 UC3845作为反激式开关电源时、如何计算图1中的 C11值? C11的功能是什么?
此外、R、C 和 D 对 Q1 RCD 吸收电路中的 EMC 有何影响?

谢谢!

         图1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您从哪里得到了这个电路? 在典型应用中、不存在 C11。 您需要咨询电路设计人员以找出答案。  

    您引用的电路在 Q1周围没有显示 R C D、因此您需要对它们进行标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻器、电容器和二极管对 RCD (R1、C7、D1)电路中的 EMC 有何影响?

                      图2

    如何优化和改进反激式开关电源的 EMC?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liujun,

    有许多在线教程 介绍 RCD 对 EMC 的影响。 以下是几个示例。

    https://www.youtube.com/watch?v=KHw9IueFcwA

    https://www.youtube.com/watch?v=FXpsAsVJFVc

    EMC 优化是一个大主题、也超出了此论坛的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你