This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:用于为小型锂离子电池充电的 bqTESLA

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451648/bq51050b-bqtesla-for-charging-small-liion-batteries

器件型号:BQ51050B

工具与软件:

您好!

对于一个涉及在100mA 与300mA Qi 无线充电器之间使用小型3.6V 锂离子电池的应用,正在考虑开发一款 Qi 无线充电器。

考虑到 Qi Rx 端、主要规格如下:

-芯片应集成 Qi 接收器和锂离子充电器。

-它应该允许从最低10mA 设定充电电流。 我最初已经考虑了 bq51050、但我认为它不能满足这一要求。

-尺寸非常有限,所以想法是使用小线圈。 理想直径在4到6毫米之间,但我认为我们可以管理(困难的)直径到10毫米。

-双 Tx 端没有大小限制。

您会在 Rx 充电器侧建议使用什么芯片? 是什么线圈?

您会建议在 Tx 侧使用哪一对?

非常感谢。

此致、

Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel

    BQ5105XB 系列在500mA 至1A 下运行良好。  但是、在充电电流较低时、精度较差。  建议端接电压高于50mA (500mA 的10%)。

    对于低电流应用、请查看 TIDA-00318 参考设计、这是双 IC 解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    此致、

    Joel