This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82816:VIN 和 VOUT 引脚太近、有短路风险、尺寸图是否正确?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450691/tpsm82816-vin-and-vout-pin-is-too-close-with-short-circuit-risk-is-the-dimension-diagram-correct

器件型号:TPSM82816
Thread 中讨论的其他器件:TPS22992

工具与软件:

Dears、

我的客户正在使用 TPS22992进行 PCB 设计、 他们担心 VIN 和 VOUT 引脚之间的距离太近、因此可能会导致 短路风险:

根据封装尺寸图、芯片长度为4mm、 VIN 和 VOUT 引脚间隙的中间值仅为0.2mm、考虑到最大容差、 可能存在短路风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dears、

    您能帮助仔细检查 RXP0008A 封装的尺寸图是否正确吗?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    可以、TPSM82816SIE 图是正确的。  这些引脚之间的标称值为0.2mm (8mil)。  您需要多大的间距?

    我们还提供另一种封装、即 TPSM82816VCA、它体积更小、效率更高、引脚之间有更大的空间。  您可以使用这一个吗?

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    "这些引脚之间具有0.2mm (8mil)标称值"、我们是否有考虑容差的此距离范围的任何数据?

    我找不到 TPSM82816VCA 数据表、您能帮忙通过电子邮件(andrew-su@ti.com)向我分享一份吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCA 封装与 SIL 封装具有相同的 D/S。  它在网上发布。

    让我来检查一下该距离。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    VCA 封装是什么样子的?  这对您的客户来说是否合适?

    SIE 封装上这些引脚间的最小间距可以计算为0.165mm。

    Chris