This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320U:固件版本控制和兼容性

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443737/ucd90320u-fw-versioning-and-compatibility

器件型号:UCD90320U

工具与软件:

您好!

在为我们的系统生成配置文件时、我们注意到了 DEVICE_ID 寄存器中的一些变化、即固件版本的内部版本号部分。 例如、

UCD90320U|3.0.0.3321|210426

UCD90320U|3.0.0.3267|180619

我们从一个特定器件生成了这些配置文件、并打算将其传播到多个单元。 将使用某个版本的固件生成的 CSV 文件下载到具有不同版本固件的芯片中是否会出现任何问题? 或者主要/次要版本部分是唯一可能中断兼容性的部分吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrianna、

     UCD90320U|3.0.0。 3321. | 210426 UCD90320U|3.0.0。 3267. | 180619  是兼容的。 将配置从一个下载到另一个时不会出现问题。

    此致

    Anne NGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢安妮! 我还有一个后续问题:TI 是否能够向我们提供更新的固件版本 UCD90320U|3.0.3321|210426、以闪存到我们的评估板上、从而确保与我们应用中芯片上使用的固件版本保持一致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrianna、

    是的、我们可以联系 TI 销售代表进行申请。

    此致

    Anne NGO